This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:应在哪个频率中检查 TPS51396A 的 PDN 阻抗

Guru**** 2612065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51396A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362080/tps51396a-in-which-frequency-the-pdn-impedance-should-be-checked-for-tps51396a

器件型号:TPS51396A

大家好、

我在 我的一个项目中用了这款 TPS51396A 稳压器、分为两部分。

1. 使用此  TPS51396A 生成5V (5A)稳压器。

2.使用此  TPS51396A 生成3.3 (7A)稳压器。

到稳压器的输入为12V。

目前我正在进行 PI 分析、我想知道、 在哪个频率下应检查两个稳压器的 PDN 阻抗。

请尽快告知我。

此致、

Mohamed A S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    您可以检查 MODE 引脚的电阻器以查看您选择的频率。

    希望这可以有所帮助。 谢谢。

    奥罗拉