请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62171 *输出电压(产品说明书): 1.8V(不可调)
*实际输出电压(我们的板):约0.34V
- TP7/U5 #7/U5 #6
我希望在我们的电路板中获得 TPS62171QDSGTQ1的1.8V 输出电压。
请尽快告知我以下原理图的正确设计。
谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
*输出电压(产品说明书): 1.8V(不可调)
*实际输出电压(我们的板):约0.34V
- TP7/U5 #7/U5 #6
我希望在我们的电路板中获得 TPS62171QDSGTQ1的1.8V 输出电压。
请尽快告知我以下原理图的正确设计。
谢谢你。