This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62171:TPS62171QDSGTQ1

Guru**** 2509865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360669/tps62171-tps62171qdsgtq1

器件型号:TPS62171

*输出电压(产品说明书): 1.8V(不可调)

*实际输出电压(我们的板):约0.34V

 - TP7/U5 #7/U5 #6   

我希望在我们的电路板中获得 TPS62171QDSGTQ1的1.8V 输出电压。

请尽快告知我以下原理图的正确设计。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以上原理图对我来说很好

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin

    感谢您的快速响应。

    但 TPS62171QDSGTQ1的输出电压并非仍然为1.8V。

    我仍然不确定 此器件的输出电压为什么不正常。

    我连接了 U5 2和  U5 3。  即便如此、此器件的输出约为0.34V。

    您能为我提供一个解决方案、以便我可以获得正常输出电压吗?

    此致、

    河津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我展示 SW、I_L 和 Vout 的波形?…  更换一个新器件并重新测试。

    可能是出现了一些焊接问题。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Colin

    我将尝试更换一个新器件并再次进行测试。

    然后、我将发送该部分的结果。

    谢谢你。

    Hokjin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对我来说是可以的。

    谢谢

    科林