您好、专家!
当反激式输出端出现非常短的大电流脉冲时、请注意12Vout 出现骤降、然后运行模式从 DCM 更改为 CCM 几个周期以恢复。
是否 预计会改变工作模式?
在这段很短的 CCM 持续时间内、pri MOSFET 和 sec 二极管上的 SW 应力非常高、超过了 FET 和二极管的额定电压。 如何消除此噪声?
这里是波形。
VIN 60V、Vout 12.8V、匝数比1:1、初级电感为8uH。
次级二极管上的黄色电压(正连接至阴极)。
绿色反激式输出电压
红色反激式输出电流尖峰
ZoomIn.
进一步放大。
这是原理图。
谢谢。