This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14131-Q1:可变输入电压

Guru**** 2568105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362139/ucc14131-q1-variable-input-voltage

器件型号:UCC14131-Q1

您好!

UCC14131-Q1 IC 是否可在无任何负载的情况下以15.2V 至19.3V 的可变输入电压运行?

我在驱动 GaN MOSFET 时需要用到它、因此输出电压电平会处于下限。 此操作是否可在输入电压为15V 及以上时正常工作、还是我必须提供稳定的12V 输入电压?

我想将其直接连接到反激式转换器输出。 数据表具有一点歧义、指出 IC 可以"从12V 稳压输入提供隔离式12V 输出来驱动 GaN 和 Si MOSFET;从15V 稳压输入提供隔离式15V 或18V 输出"、内容似乎需要稳压输入、 但下文(第 11.3.1章"功率级运行")提到"功率级载波频率由带有前馈控制的输入电压决定"、这表明无论输入电压如何、输出都被调节到一个稳定的电平(或者我可能理解这部分错了)。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC14131-Q1将 VDD 在8V<VIN<18V 的输入电压范围内产生10V<VIN<18V 的稳压隔离输出电压。 数据表中提及 "通过12V 稳压输入提供隔离式12V 输出来驱动 GaN 和 Si MOSFET; 而通过15V 稳压输入提供隔离式15V 或18V 输出"、真正突出了12V 和15V 输入、因为这些是汽车应用中常用的可用输入电压。

    对于您提到的应用、VIN=19.3V 超出 8V<VIN<18V LIMIT。 请使用 UCC14131 Excel 设计工具计算器 确定您的应用所需的功率、这将有助于正确设置 UCC14131。

    此致、

    史蒂夫