您好!
UCC14131-Q1 IC 是否可在无任何负载的情况下以15.2V 至19.3V 的可变输入电压运行?
我在驱动 GaN MOSFET 时需要用到它、因此输出电压电平会处于下限。 此操作是否可在输入电压为15V 及以上时正常工作、还是我必须提供稳定的12V 输入电压?
我想将其直接连接到反激式转换器输出。 数据表具有一点歧义、指出 IC 可以"从12V 稳压输入提供隔离式12V 输出来驱动 GaN 和 Si MOSFET;从15V 稳压输入提供隔离式15V 或18V 输出"、内容似乎需要稳压输入、 但下文(第 11.3.1章"功率级运行")提到"功率级载波频率由带有前馈控制的输入电压决定"、这表明无论输入电压如何、输出都被调节到一个稳定的电平(或者我可能理解这部分错了)。
谢谢!