This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:TPS6521901 - AM6442BSEFHAALV

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353349/tps6521905-tps6521901---am6442bsefhaalv

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件:TPS22965

大家好,  

我们正在使用 PMIC TPS6521901 为  AM6442BSEFHAALV 供电  。   我们现在处于电路板启动阶段、但却受 PMIC 上电的影响。 我们将使用5V 输入、且使能引脚连接到了5V。   但 PMIC 无响应。  e2e.ti.com/.../TPS6521901_5F00_pmic_5F00_Arm64x.pdf

请参阅随附的所用示意图。     。 我们试图通过断开 O/p 轨中的零欧姆连接来隔离输出轨  

还列出了在每个控制引脚上测量的电压。 请浏览原理图并分享一些灯光。  

   为了使器件开始工作、输入电源的最小电流应该是多少?    现在,输入电流仅作为4 mA 进行测量。    

  为了进行测试、拉电流被限制在500mA (未连接负载)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 请 在下方查找反馈、如果您有任何问题、请告诉我们。  

    • 连接到 VLDO1输出端的 DNI 电阻器必须放置在输出电容器之后。 VLDO1属于 PMIC 上电序列、需要2.2uF 的输出电容。  

    • 您用"VCC_3V3_SYS"提供什么电流、需要的总电流是多少? 为什么有一个单独的分立式降压电源 为同一网络提供3.3V 电压?

    • TPS22965_EN 连接到了什么?

    • TPS6521上默认禁用 PMIC GPO2、 901 NVM 的访问。 这 意味着器件会在内部下拉此引脚。 它只能通过在 PMIC 完成上电序列后发送 I2C 命令来释放。

    • GPO1的外部上拉电阻(EXT_PWR_EN)在哪里?

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda,  

    感谢您的回复。  

    • 我们已经尝试过放置 DNI 电阻器的 VLDO1电容器,PMIC 仍然是  响应  
    • "VCC_3V3_SYS"  需要 tp 源电流约为1A 、这就是使用外部降压的原因。 我们计划使用 DNI 电阻器隔离 PMIC LDO 输出。  
    • TPS22965_EN  被上拉至外部5V (VMAIN)  、我们可以 在 PMIC 引脚上测量5V 的电压
    • PMIC GPO2   现在不使用并上拉至 VMAIN (5V)  
    • GPO1 (EXT_PWR_EN) 现在未连接到上拉电阻器  

    VMain 5V  电流限制为 100mA   用于测试目的(未连接负载)  。  输入电源的最小电流应该是多少?

    附加的几个观察  

    在使用 GND 测量电阻时 ,我们发现以下电源轨具有低电阻, 我们想知道此 特性是否正常,或者处理器(AM6442BSEFHAALV)是否可以?

    VDD_CORE -- 20R

    VCC_3V3_SYS -- 78R
    VLDO2 -- VDDR_CORE --~190R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享这些信息! 下面是我的下一个问题:

    • VLDO1电容器是如何放置在 DNI 电阻器之前的? 您是否更新了原理图/布局并构建了新的原型板?

    • 您用"VCC_3V3_SYS"提供什么? 外部3.3V 降压稳压器和 PMIC 降压稳压器2之间的区别是什么?

    • 如果您在 TPS22965_EN (GPO2)上测量5V 电压、则 PMIC 不工作、甚至可能损坏、因为 TPS6521901 NVM 上默认禁用 GPO2。 该引脚只能由 I2C 启用/释放。

    • 如果您在 GPO1 (EXT_PWR_EN)上没有上拉电阻器、则1.8V IO (VCC1V8)将无法满足处理器的序列要求。  

    • 您能否提供 下面列出的信号的上电示波器捕获? 请使用4ms 的时间刻度或关闭时间。
      • VMAIN (PMIC VSYS)
      • SoC_DVDD3V3 (PMIC 降压2)
      • VLDO1输出
      • VDD_DDR4 (PMIC Buck3)

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    • 我们在此处对电路板采取的两种方法1。 焊接 DNI 电阻器以连接电容器。 我们移除了 R873以隔离分立式 降压 U17。  2) 在 DNI 电阻器垫和接地端的 PMIC 引脚附近焊接一个2.2uF  的超短导线,两种情况都不能正常工作  
    • PMIC Buck2  仅用于为 PMIC 的 SOC 和 LDO 供电。 外部3.3V 降压用于为 JTAG、以太网、一个外部卡等一些外设供电  
    • TPS22965_EN (GPO2)  被上拉至 Vmain ,它正在读取零(对不起错误). 该引脚未用于控制任何器件。
    • 我们将  在 GPO1 (EXT_PWR_EN)中焊接一个上拉电阻 并更新结果。  
    • 请分享您对输入电流和在电源轨上观察到的较低电阻的看法。  将5V 输入电流增加到2~3A 范围是否安全?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议借助处理器团队验证3.3V 信号分离(PMIC BUCK2与外部分立式)。  连接到这些 IO 域的所有信号(连接的器件)必须由用于为各自处理器双电压 IO 域供电的同一电源(VDDSHVx 电源轨)供电。 在对关联的外设或 IO 施加任何输入之前、必须存在 VDDSHVx 电源的有效电源电压。 这会影响提供3.3V 电压的电源轨的序列。  

    每个应用的输入电流要求基于每个电压轨上的预期总电流、包括 PMIC、处理器和外设。 要估算 PMIC 所需的输入电流、我建议使用以下链接中的 PMIC 效率和热估算器: https://www.ti.com/tool/download/SLVRBL7

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将前置稳压器连接到 VSYS 引脚后、VDD1P8的电压应为1.8V (即使 PMIC 使能引脚为低电平)。 如果您 能提供我们在上一条消息上请求的加电捕获功能、将会非常有帮助。 消息中的示波器捕获未显示加电、我们需要查看5V 电源的斜坡。 您是否能够以很小的时间刻度(~4ms)捕获下面的4个信号(或至少前三个)? 我们需要同一示波器捕获中的所有信号。  

    • VMAIN (PMIC VSYS)
    • SoC_DVDD3V3 (PMIC 降压2)
    • VLDO1输出
    • VDD_DDR4 (PMIC Buck3)

    还请提高5V 电源的电流合规性。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我们将很快获得所需数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    棒极了。 与此同时、我们正在将此 E2E 的状态更改为"正在等待客户"。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布伦达  

    请参阅下面的波形。 50ms 时间内全部捕获。 VLDO2 由外部1V8供电 ,由 GPIO1启用   

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享示波器捕获。 下面是反馈:

    •   Buck2开启时、"VMAIN"电源的斜升非常慢、无法满足所需的电压电平。 例如、Buck2配置为输出3.3V、PMIC 数据表规定的电压余量约为400mV 至700mV。 这意味着在 Buck2开启时、VMAIN 上的电压必须至少为3.7V-4V。

    • VLDO1的输出电压与预期值不匹配。 如果 VSEL_SD 引脚连接到上拉电阻器、则预计 VLDO1将输出3.3V。  

    • 看起来在第二次上电尝试时、除 LDO2之外的所有 PMIC 电源轨都能够斜升。 您是否可以 使用包括 LDO2输入和输出(PVIN_LDO2和 VLDO2)的示波器捕获?   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda,  

    感谢您的评论

    • LDO2 由外部1V8供电 。 此稳压器由 GPIO1启用。 下面是1v8的波形。   当前。 LDO2 未提供任何输出
    • VMAIN 提升问题我们正在研究和更新您.
    • VLDO1的问题 在于,上拉电阻由 VCC_3V3_SYS 供电   ,而  VSEL_SD 引脚 现在测量为0V。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    以下是更新

    1.关于 VMain 斜升问题,我们纠正了速度慢的 BUCK2和其他导轨性能保持不变。

    2.由于 PMIC 试图打开 3次并关闭-原因将是任何不可屏蔽的故障? 您是否怀疑过电流 可能是原因? 您对 测试这些案例的建议将非常有帮助。 我们现在将所有电源轨与负载隔离并对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议在所有输出轨与负载断开的情况下测试加电序列。  

    您是否根据系统级功耗分析和预期的最大电流消耗提高了输入电源的电流能力?

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda,  

    我想更新以下内容,并得到你的想法. 我们有2个待测电路板

    实施 GPO1上拉并校正外部1V8降压输出(为 LDO2供电)后 , PMIC 开始工作。  

    不幸的是 在一个板中  加载"VCC_3V3_SYS"时 ,(由外部降压 U17生成)阻抗非常低,消耗大电流(我们怀疑某些 IC 短路)。 这使整个系统崩溃了。 该导轨没有 与 PMIC 实现任何直接连接  。  此电源用于 EMMC、JTAG 和某些缓冲器等。 此导轨加载后, PMIC 开始出现不正常,未获得任何输出。 它尝试打开 Buck2 3次并关闭。 我们 从系统中隔离了"VCC_3V3_SYS 外部降压, PMIC 仍然 没有响应。  请参见下面的波形。 没有任何导轨尝试打开。 内部 LDO (pin14)正在工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要了解3.3V 负载是如何分布在 PMIC Buck2和外部分立式元件之间的、并让 Sitara 处理器团队查看完整原理图、以确保您的应用满足 下面列出的 MPU 要求。

    " 连接到这些 IO 域的所有信号(连接的器件)必须由用于为各自处理器双电压 IO 域供电的同一电源(VDDSHVx 电源轨)供电。 在对关联的外设或 IO 施加任何输入之前、VDDSHVx 电源必须存在有效的电源电压。'

    你怎么可能会有失败和通过的船? 它们是否都相同? 您是否在所有这些器件中实施了修复(如 GPO1上拉、外部1.8V 等)?  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:  

    我想更新问题已解决。  已执行 GPIO 上拉修复并修复 了一些 组件问题 解决了问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 感谢您告知我们此问题已解决。 我们目前将关闭此 E2E、但 如果需要其他支持、可以随时提交新的 E2E。  

    谢谢。

    布伦达