This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS650864上电后降压轨损坏

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358928/tps650864-tps650864-damaged-buck-rail-after-power-on

器件型号:TPS650864

您好!  

我们正在 开发一个利用 TPS650864来提供 XCZU3CG SOC 的系统。

我们 在一年内有两次 PMIC 在通电时受损。  

在第二事件中、损坏仅涉及产生3.3V 电压的 Buck4。  PMIC 由12V 前置稳压器供电、我们怀疑这是故障的原因。

关于输入电压的特性和必须施加的斜率、您有什么建议吗?

此致、  

gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giulio:

    请允许我查阅 部分相关文档、并在明天早些时候与您联系(CST)。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,詹姆斯!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giulio:

    我没有看到 PVIN4输入电压斜率的任何主要限制。 我需要更多地了解实际故障本身、 甚至可能对损坏来源进行有意义的猜测。

    通常、PVINx 输入来自于采用5V 配置的 BUCK1或3.3V - 5V 范围内的某些外部电源、因此据我所知、BUCK4应该与12V VIN 考虑因素有所不同。

    如果需要深入了解、我会联系客户服务、了解我们的器件故障分析流程、以便了解您有哪些选择。

    我们有关 IC 使用方法的建议全部包含在数据表中、 产品页面上还提供了一些附加的应用手册

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。  

    再次感谢您的支持。  

    我们的系统是多站点设备的一部分、应连接到专有集线器。  当设备插入集线器时、我们无法轻松访问它、因此我们猜测在这里会发生什么情况。

    随附的图片显示了  从专有集线器一直到 PMIC 的系统 PMIC 部分的简化原理图。

    PMIC 由不带 SS 电容器的24至12V 前置稳压器供电(但原理图的这一部分正在修订)。

    24V 似乎 很难切换到预稳压器、我们不知道该现场工作时预稳压器的输入瞬态。  

    感谢您的宝贵支持、祝您度过一个愉快的周末。

    此致、  

    朱利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giulio:

    我懂了。 如果您有任何其他有关 PMIC 的问题、请在 E2E 上告知我们!

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是否有可能是 24V 的硬开关仅导致一个电源轨发生损坏?

    此致、  

    g  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giulio:

    如果不进行深入分析就很难判断、但该器件的 VSYS 引脚的最高建议运行电压限值为21V。

    VSYS 引脚的绝对最大额定值为28V、因此我不会希望通过24V 电压对封装造成物理损坏。 如果大量能量被倾入输入端、可能会使其到达 BUCK4 SW 节点并造成损坏、但我觉得这种情况不太可能发生。 此外、我认为快速12V 瞬变不会造成损坏、除非伴随大电流尖峰。

    EOS (电气过载)的结果会因器件的初始条件而异。

    您提到过、这种情况在一年内发生了两次。 这是您生产的第一年吗? 损坏的 PMIC 与正常元件的比率是多少?

    如果您要重新设计原理图、我强烈建议  您使用 TPS65086x 原理图和布局检查清单(修订版 A)、因为您需要确保考虑所有推荐的引脚连接。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、James、  

    我们处于原型设计阶段、设备数量有限;这是我们首次将设备插入应该插入的集线器。   

    第一起损坏事件发生在几个月前:该器件已完全插入工作台电源。 则所有 PMIC 的电源轨都会损坏。

    我们假设,由于这两个事件之间的相互关系,发生了类似的事情。

    除此之外、我们在系统启动和验证过程中、即使在密集使用期间也没有出现问题。

    此致、   

    朱利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giulio:

    遗憾的是、如果不清楚了解 PMIC 在上电时正在经历的信号、我没什么好说的。 如果所有 PMIC 输出在某种看似是重大 EOS 事件的情况下损坏。 如果您将板插入到集线器中、这可能是某种热插拔操作的结果。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,詹姆斯!!!