This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:各种电流输出

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TUSB320, CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356587/tps61023-various-current-outputs

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TUSB320

你好。

我在设计中将 TPS61023用作升压转换器、可以为外部设备充电。 为了进行协商、我使用 TUSB320作为电力输送。 基本上、我一直跟踪数据表中给出的生成5V/1.5A 的应用电路、但是一旦我在输出上连接一个最小负载、电压电平就会随着负载的增加而呈指数级下降。 为了解决这个问题、我现在将电感器值从1uH 替换为4.7uH、电路运行正常、但现在的主要问题是、当我连接手机时、传送到每个手机的电流是不同的。 但是、我已经将 TUSB320 CURRENT_MODE_ADVANCE 配置为1.5mA。

以下是向各种手机提供的不同电流。

  • 500mA 交付到三星设备
  • 700mA 交付到小米设备
  • 1.4A 传送到 Apple 设备

电流值差异的最可能原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    很可能、这些电话在您可用的电压电平下具有不同的电流能力。 通常、手机决定其能够接收的电流。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    正如我之前提到的、Apple 设备的充电速度比其他两款设备快、因为其电流容量更大。 尽管如此、这是一个很好的理解、其他两个器件也不那么旧、它们都支持快速充电。 但在这里、我不会考虑快速充电、但我更关注 TPS61023提供的电流、因为当提供的电流降低时、会导致器件充电缓慢。 有什么建议,我如何纠正这个问题? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    如前所述、充电电流的大小由手机决定、而不是由 TPS61023决定。 如果它可以提供1.4A 为苹果部分,它能够提供更多的电流,但手机不要求它。 可能需要进行一些通信才能在其他电话上增加充电设备的数量。

    USB-C 支持此通信。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 TUSB320进行通信。 我已将 TUSB320的 CC 引脚配置为1.5A 以支持 Type-C 电流模式。 那么为什么现在有差异呢? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpiyal:

    我能看到您的原理图吗? ALSOI 需要了解您的最小和最大输入电压。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    好的、请确保这是您的 TPS61023原理图。 我还共享了 PCB 布局。  实际上、Vin 通过电池电源供电。 电池为3.7V、但它能够在充满电后提供高达4.2V 的最大电压。 谢谢

    这是我们刚刚发布的

    下图所示为 TUSB320 PCB 布局

    注意:电路中提到的电感器不工作、所以我将1uH 替换为4.7uH。 但是、我不知道替换后的4.7uH 电感器的电气特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alpiyal:

     当 Vout 随1uH 电感下降时、是否具有 Vin、SW、电感器电流 IL 和 Vout 的波形? TPS61023应该能够在您的条件下提供至少2.4A 的输出。  如果负载仅为1.5A、则 VOUT 应保持为5V。 对于您的布局、请不要隐藏多边形覆铜。

    此外、我不是 TUSB320的专家。 所以我建议提交另一个主题并选择 器件型号 TUSB320

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉隐藏多边形覆铜此处是附有完整布局的图片

    到目前为止、我的电路板尺寸较小、因此我正在寻找能够探测示波器引脚的选项来与您分享波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    很抱歉这么晚才回复。 因为我正在测试 TPS61023的多个测试配置。

    您需要特定信号的波形。 那么、我将在这里分享该波形以及它们的详细参数。 下面所附的图像 短路。

    下面附加的图像是 输入电压

    下面随附的图像是 CC3100和 CC3200的详细参数、 输入电压

    下面附加的图像是 软件

    下面随附的图像是 CC3100和 CC3200的详细参数、 软件

    下面附加的图像是 输出电压

    下面随附的图像是 CC3100和 CC3200的详细参数、 输出电压

    现在、下面附加的图像是 输出电压 当有 负载已连接 。 实际上、我并联了4个100欧姆的电阻器、这使得负载大约为 200mA。

    下面随附的图像是 CC3100和 CC3200的详细参数、 即 Vout 与负载。

    下图显示了负载及其上的电压消耗的电流。

    上述测量的测试电路设置图像如下所示。

    我还具有5欧姆和25W 的功率电阻器。 因为 TPS61023的 Vout 为5V、电阻为5欧姆、所以电流变为1A。 但当我在负载时连接功率电阻器时、电压降至0V! 我的整个系统关闭、我需要再次重置它。

    下图是连接1A 负载时的测量值。

    上述测量的测试电路设置图像如下所示。

    以上都是关于电阻负载的信息。 我的 主要应用涉及对外部设备进行充电。 但我连接外部设备时、例如手机。 手机会显示充电状态、突然断开连接、又开始充电。 当电压降至4.14时、它将断开充电连接!

    以下是该视频的链接:

    https://drive.google.com/file/d/1McrwArInigWquTes34aCIKt5pfT7e6aB/view?usp=sharing

    以下是上述视频的波形:

    https://drive.google.com/file/d/1eaqn9GC-udMdDJO321nEdpXDZCk1RxCX/view?usp=sharing

    注: 我无法测量电感器电流、因为我很难探测 TPS61023。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamza:

    很抱歉、我无法查看您的文件。 根据 TI 政策、 限制对云文件共享站点的访问。

    我已经在我的工作台上测试过、它在5欧姆负载下运行良好:

    您是否可以  按照与我相同的设置(20us/div、Vin、SW、Vout)来配置示波器。  施加 Rload 时、在 Vout 下降沿触发、并查看连接负载时发生的情况。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    是的、我已经按照您所说的那样配置了示波器。 抱歉 、 在同一屏幕上加载和未加载的情况下、我无法拍摄图像。 我捕获了两个不同的屏幕截图。

    一旦我连接一个5欧姆/25W 负载、TPS61023就可以在输出负载下正常工作、所有电压都降至零!

    这是我用于测试的功率电阻器、因为它可以承受1A 的电流。

    下图显示了空载时的波形。

    下图显示了负载开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamza:

    看起来 Vin 降至 UVLO 阈值以下。 请检查您的输入电压源。 似乎无法 输出 足够的电流。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Travis,

    因为我正通过电池3.7V 1500mA 为电路板供电。 因此、可能存在 电池无法提供所需电流的原因。 记住这个问题、我切换到了电源、我注意到在改变电流时输出没有变化。 我一直将电压保持在恒定的4V、并成指数增加电流。 我已经捕获了波形。 我在此附上信号、供您参考。

    • 波形 1安 时的电

    •  

     

    流 无负载连接。 波形 1安 时的电流 负载。 波形 1.5A 时的电流 无负载连接。 波形 1.5A 时的电流 负载连接 。 波形 2.5A 时的电流 无负载连接。 波形 2.5A 时的电流 负载。 输出波形是恒定的、但只要我连接负载、电压就会突然下降到0V。 而 Vin 和 SW 逐渐降低。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamza:

    如果您的 Vin 能够输出足够的电流、Vin 不应下降。 尤其是当 Vin 降至 UVLO 阈值以下且 IC 已停止 工作时。 检查 Vin 电压源、查看 电流限制是否设置为高于3.7A。 或者当电流增加时、输入端是否有电子保险丝等任何东西会切断 Vin 路径。

    此外、您还可以尝试将触发源设置为 CH3 (Vout)、将触发器斜率设置为"fall"、然后按"单"按钮。 然后连接负载、以捕获连接负载时的时刻。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    感谢您的帮助。 您能不能指导我如何检查电流限制是否设置在3.7A 以上、因为我无法找到使用3.7A 的电路的具体配置。

    其次,我的原始主题是关于手机充电的问题。 因此、有一次我无法实现充电功能。 我已经将电感器更改为4.7 μ H、但我无法做到。

    一旦我连接外部负载、例如电阻负载、我的整个系统就会关闭、我需要再次按下电源按钮以唤醒系统。

    这是我的板的电源部分的原理图。 如果任何配置不正确、请提供帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamza:

    就像我说的。 由于 Vin 失败、Vout 失败。 输入电流似乎受到某种因素的限制。 如果没有进一步的测试、我无法判断确切的根本原因、但从我可以看到的结果来看、输入电流很可能受到 T1的限制:

     

    移除 T1并将 V_Batt 与 Battery+短接、查看问题是否仍然存在。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    是的,我去了 T1电路工作正常,没有任何电压下降,我不知道为什么会有模糊的行为,因为当我连接手机时,它显示充电状态,但当我连接任何其他手机时,它不显示充电状态。 有关此特定问题的任何线索。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamza:

    由于 TPS61023器件现在工作正常、我认为充电状态问题可能由 TUSB320造成。 因为我不是 USB 专家、所以我建议提交另一个主题、并选择器件型号作为  TUSB320。

    此致、

    特拉维斯