This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将 TLVM23625RDNR 用于24V 至3V...4V 恒压电源。 我们希望在 TLVM23625RDNR 开关频率的倍数处降低辐射 EMC 峰值。 有人能提供如何优化的建议吗?
我注意到、在轻负载下、开关频率从固定变为某种展频。 但这似乎不是为了优化排放、而只是一种应对轻负载的方法。 是否可能有办法强制展频开关运行?
还是缓冲器连接到开关节点? (数据表建议不要将任何东西连接到开关节点。
提前感谢!
尊敬的 Martin:
它用于辐射发射还是传导发射? 如果只是传导发射、您可能不需要使用输入滤波器。
对于强制 PWM 或展频、您必须改用 tpsm33625器件才能获得该功能。
谢谢。
安德鲁