This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:针对 TLVM23625RDNR 的 EMC 优化

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361480/tlvm23625-emc-optimization-for-tlvm23625rdnr

器件型号:TLVM23625
主题中讨论的其他器件:TPSM33625

您好!

我们将 TLVM23625RDNR 用于24V 至3V...4V 恒压电源。 我们希望在  TLVM23625RDNR 开关频率的倍数处降低辐射 EMC 峰值。 有人能提供如何优化的建议吗?

我注意到、在轻负载下、开关频率从固定变为某种展频。 但这似乎不是为了优化排放、而只是一种应对轻负载的方法。 是否可能有办法强制展频开关运行?

还是缓冲器连接到开关节点? (数据表建议不要将任何东西连接到开关节点。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    它用于辐射发射还是传导发射? 如果只是传导发射、您可能不需要使用输入滤波器。

    对于强制 PWM 或展频、您必须改用 tpsm33625器件才能获得该功能。

    谢谢。

    安德鲁