请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25172 我正在将 BQ25172用于通过5V USB 连接(稳压 PS 或 PC)由镍氢电池供电的单节(按钮)插件器件的独立基础充电器
我 根据数据表上的功能原理图连接 ISET=27K/VSET=47k/TS=10K (未使用)/TMR=24K、在10mA 上充电8小时。 当 Vin 被调节时,我将 其用作通过1K2电阻器连接到 STAT 输出 引脚的 LED 的电源。 在没有连接电池的情况下,LED 指示灯亮起,连接电池时,LED 指示灯熄灭,与我预期的相反。 设置是否有问题?