This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:STAT 工作模式

Guru**** 2422690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361487/bq25172-stat-operation

器件型号:BQ25172

我正在将 BQ25172用于通过5V USB 连接(稳压 PS 或 PC)由镍氢电池供电的单节(按钮)插件器件的独立基础充电器

我 根据数据表上的功能原理图连接 ISET=27K/VSET=47k/TS=10K (未使用)/TMR=24K、在10mA 上充电8小时。 当 Vin 被调节时,我将 其用作通过1K2电阻器连接到 STAT 输出 引脚的 LED 的电源。 在没有连接电池的情况下,LED 指示灯亮起,连接电池时,LED 指示灯熄灭,与我预期的相反。 设置是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对于电池开路情况、单元会将输出电容器充电至电池 OVP 点、并设置 BAT OVP 故障、LED 将以1Hz 的速率闪烁。

    连接电池,LED 指示灯熄灭--熄灭表示充电完成。  如果 在通电时电池电压为1.33V (1.305V 至1.355V)、则认为电池已充电、LED 将熄灭、单元处于待机状态。