您好、
我正在将 BQ25756用于 USB 电力输送应用。 最近我发现反向模式启用/禁用无法按预期工作。
请参阅以下内容:
将 BQ2756设置为反向模式、并在第一个时输出5V 电压
然后设置0x19 reg = 0x00来禁用输出、BQ25756的输出电压开始降低
执行步骤2后大约370ms、设置0x19 reg = 0x01以启用反向输出、但输出电压不会增加到5V (在步骤1-3期间的0x0C=0x3E8、这会在情况下设置 VAC=5V 和无负载)。
对此问题有何评论? 在禁用后启用反向模式是否有任何时间限制?
请参阅随附的波形。