This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:can't enable reverse mode (启用反向模式)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360885/bq25756-can-t-enable-reverse-mode

器件型号:BQ25756

您好、

我正在将 BQ25756用于 USB 电力输送应用。 最近我发现反向模式启用/禁用无法按预期工作。
请参阅以下内容:
将 BQ2756设置为反向模式、并在第一个时输出5V 电压
然后设置0x19 reg = 0x00来禁用输出、BQ25756的输出电压开始降低
执行步骤2后大约370ms、设置0x19 reg = 0x01以启用反向输出、但输出电压不会增加到5V (在步骤1-3期间的0x0C=0x3E8、这会在情况下设置 VAC=5V 和无负载)。  

对此问题有何评论? 在禁用后启用反向模式是否有任何时间限制?
请参阅随附的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ao、

    感谢您的配合。 我有几个问题。

    在此期间、您的电池电压是多少?

    您是否在使用 EVM?

    您是否可以获得第3步后寄存器内容的寄存器日志/屏幕截图?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的回复。

    我正在使用20V 的电池模拟器进行测试。 不是 EVM、而是我们自己的板。  

    寄存器日志很难获取、但我可以找到一个替代解决方案来避免此问题。

    我尝试启用 HIZ 模式、而不是在步骤2中设置 EN_REV = 0、退出 HIZ 模式以及在步骤3中设置 EN_REV = 1。 现在可以控制输出电压。

    EN_REV = 0和启用 HIZ 模式是否存在任何差异?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ao、

    EN_REV=0关闭反向模式并停止反向/放电开关。

    EN_HIZ=0关闭所有开关和 REGN LDO。

    请告诉我、替代解决方案是否适合您、或者您还有其他问题。

    此致、
    E·加洛韦