This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:突发模式问题

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360792/ucc256403-problems-with-burst-mode

器件型号:UCC256403

在‘尺寸的情况下、我要么在低负载和高输入电压下实现不突发功能、要么电源无法启动、但保持在 连续突发模式'。

是否可以在此处单独检查您的电路图和相关的 Excel 工具(未发布)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接将为您提供一款 Excel 设计工具、可用于查看原理图并为 UCC256403控制器设置突发模式。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

    以下链接将为您带来一份应用手册、其中讨论了 UCC256403 LLC 控制器的最常见问题和答案。  本应用手册中的信息也应有助于解决突发模式问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaal2

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:
    我知道这些应用。
    我的问题是、我想我已正确填写了设计工具、但突发模式未激活、尽管 FB 引脚上的信号已降至相应的阈值以下并继续下降。
    这会导致输出电压升高到不可接受的水平。

    在较低的电压范围内、电源从空载到过载都能很好地工作。
    只有在更高的电压下、我才需要最小的负载来防止输出端出现过压。

    如果有人可以检查我完成的 Excel 文件并指出我的想法中的任何错误、这会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的突发模式最有可能没有启动、那么您的 BMTL/BMTH 是0.4禁用突发模式。

    我将电阻分压器放置在 BW 引脚上、这样就不会发生这种情况。

    此致、