在‘尺寸的情况下、我要么在低负载和高输入电压下实现不突发功能、要么电源无法启动、但保持在 连续突发模式'。
是否可以在此处单独检查您的电路图和相关的 Excel 工具(未发布)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
以下链接将为您提供一款 Excel 设计工具、可用于查看原理图并为 UCC256403控制器设置突发模式。
https://www.ti.com/tool/download/SLUC675
以下链接将为您带来一份应用手册、其中讨论了 UCC256403 LLC 控制器的最常见问题和答案。 本应用手册中的信息也应有助于解决突发模式问题。
https://www.ti.com/lit/pdf/sluaal2
此致、
尊敬的 Mike:
我知道这些应用。
我的问题是、我想我已正确填写了设计工具、但突发模式未激活、尽管 FB 引脚上的信号已降至相应的阈值以下并继续下降。
这会导致输出电压升高到不可接受的水平。
在较低的电压范围内、电源从空载到过载都能很好地工作。
只有在更高的电压下、我才需要最小的负载来防止输出端出现过压。
如果有人可以检查我完成的 Excel 文件并指出我的想法中的任何错误、这会很好。