This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:如何在 EN/UVLO 引脚处于低电平期间使 DGATE 保持有效

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362891/lm7480-q1-how-to-keep-dgate-active-during-en-uvlo-pin-is-low

器件型号:LM7480-Q1

我们需要一个常开输出来为我们的电池组充电、还需要一个由 EN/UVLO 引脚控制的输出来为我们的系统供电。 我们计划使用共漏极拓扑;电池组将连接到漏极引脚、但我们需要保持 DGATE 处于导通状态、即使在 EN/UVLO 引脚为低电平时也是如此。 您提到了"如果 V (ENF)< V (EN/UVLO)< V (UVLOF)、则仅 HGATE 被禁用、将负载与电源断开、DGATE 保持开启"。 有没有简单的方法可以将该引脚保持在 V (ENF)和 V (UVLOF)之间?'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    欢迎使用 E2E!

    是否计划使用 OV 引脚进行过压断开? 否则、您可以使用 OV 关闭 HGATE、DGATE 仍将为高电平。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shiven、我想我们可以使用 OV 引脚。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    现在关闭该主题、您可以在此处回复、它将通知我以获得进一步支持。

    此致、

    S·迪尔