This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:UVEN 和 OV 引脚的奇怪行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358240/tps2493-strange-behaveor-of-uven-and-ov-pins

器件型号:TPS2493

大家好。  

我们在 热插拔电路中使用 TPS2493PWR。 应用电压设置为24V、欠压使能设置为18V、过压设置为32V。  
使用数据表中的指南、我们可以得到 R1、R2和 R3的以下值:220k、6.8k 和10k。  

不过、当我们在实验室中测试设计时、我们会看到 UVEN 和 OV 实际上会在2V 时触发、而不是数据表中规定的1.25-1.35。  
这意味着开放窗口介于29V 及以上、这对于我们的应用来说太高了。  

这是数据表中的一个错误、还是 我们得到的一批 TPS2493PWR 中的一个错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。
    请在另外三个不同的 TPS2493器件上测量以下电压。 我希望看到可重复性。

    1) 1)将 VIN 从24V 降低到0V、并在栅极开始下降的瞬间测量或捕获 UVEN 引脚电压
    2) 2)将 VIN 从24V 增加到40V (假设)、并在栅极开始下降的瞬间测量或捕获 OV 引脚电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好。  
    请参见下图。  
    蓝色是栅极电压。
    黄色表示 UVEN IN 1)和 OV IN 2)。  
    1)  
    2)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享一张  已将样片交付给您的 ESD 保护套照片。 您收到的所有样品是否均可替换?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们收到的所有样本都分享这种行为。  

    我们在 PCB 上安装了这些 IC、因此我们只使用了与 PCB 组装在一起的盖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请共享该器件的顶部标记代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来检查一下我是否可以获得该批次的 AT 数据。