大家好。
我们在 热插拔电路中使用 TPS2493PWR。 应用电压设置为24V、欠压使能设置为18V、过压设置为32V。
使用数据表中的指南、我们可以得到 R1、R2和 R3的以下值:220k、6.8k 和10k。
不过、当我们在实验室中测试设计时、我们会看到 UVEN 和 OV 实际上会在2V 时触发、而不是数据表中规定的1.25-1.35。
这意味着开放窗口介于29V 及以上、这对于我们的应用来说太高了。
这是数据表中的一个错误、还是 我们得到的一批 TPS2493PWR 中的一个错误?