This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056C

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358822/ucc28056-ucc28056c

器件型号:UCC28056

客户要求:-

                  输入电压:115V

                  输入频率: 300Hz 至800Hz

                  输出电压:200V

                  输出功率:38W

                  功率因数:0.97

根据进化版中的观察结果。
  1. 我们能够根据我们的要求205V 来仿真输出电压(R20和 R21更改为240K)
  2. 我们观察到  在800Hz 较高频率下的功率因数(0.44)较差。
  3. 我们的要求甚至在更高的频率下也是如此、我们需要实现大于0.95PF。 最大负载时@38W

我们怀疑线路滤波器扼流圈是主要因素、因为评估板设计用于160W @60Hz

请根据我们的要求、为我们建议合适的扼流圈和 PFC 电感器来改进 PF。 另外、还请提供影响功率因数的相关组件。

 

谢谢、此致  

凯捷工程  

文卡泰什  

9493145409

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatesh:  

    感谢您在以低功耗和800Hz 使用 UCC28056 EVM 时提出有关低 PF 的问题。  

    实际上、在您的测试条件下、导致低 PF 的主要原因不是线路滤波器扼流圈、而是线路滤波器 X 电容器。  

    功率因数由相移和谐波失真的数学组合组成。  PF =(cosθ)/√(1+THDi^2)。
    如您所述、该 EVM 专为60Hz 下的160W 最大输出而设计。
    在"高功率"、低线路频率应用(大多数应用)中、相移部分(cosθ)(其中 θ 是输入电流和输入电压之间的相移)接近1、而 THDi 项主导了 PF 计算。  EMI 滤波器的 X 电容器中的位移电流是总输入电流的一小部分。   

    如果您使用同一个电路板并以低功率(仍然为60Hz)运行它、则 X-cap 电流不会改变、但其幅度在总输入电流中占据了更大的比例(因为电阻部分变得更小)。    cosθ θ 会增加且 Δ I 更低、因此 PF 会更低。  cosθ 您进一步将输入线路频率从60Hz 更改为800Hz、则 X 电容器电流幅度会增加13.33倍(因为 X 电容器阻抗随着频率的升高而降低)、并且 Δ I 项会变得非常低。   

    因此、在38W 和800Hz 条件下、PF 读数仅为0.44、即使是115Vac 低输入也是如此。  (在230VAC 时会更糟。)   

    要在正常运行条件下获得高 PF、需要针对这些目标重新设计 PFC 级。  EVM 将必须进行大量修改、而不仅仅是降低反馈网络电阻。  我建议为此使用 UCC28056 Excel 计算器工具、以便适当选择所有参数。  
    链接:  https://www.ti.com/tool/download/SLUC641 

    对于 EMI 滤波器、则复杂一点。  对于50~60Hz 设计、频率跨度比通常为63/47 = 1.34。  对于航空电子设备、800/300 = 2.67、是该比率的两倍。  
    因此、您必须选择总低值的 X-cap 以满足800Hz 下的 cosθ μ F 要求。  但该值可能太低、无法在300Hz 时实现足够的噪声抑制、因此 CM 和 DM 扼流圈可能必须更大、以在300Hz 时保持足够低的 EMI 噪声(X 电容器不太有效)。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    实际上,我们已经尝试过,你提供了什么建议。 很好的一点是、我们能够实现高达0.84 PF @135V、800Hz。请建议仍将更多的改进提高至0.97Pf。

    另一件事是基于 TI 网站上提供的 simplis 模型进行 simplis 仿真。

    在该示例中、默认模型可在@255V 800Hz 下正常工作、但与此同时、我们无法使用@135V 800Hz 的相同电路实现输出电压、我们已根据 Vosns 和 ZCD 引脚配置的要求进行了修改、 现在我们能够实现200V 的输出电压。

    但我们可以根据 TI 团队的要求和建议更改电感和 MOSFET、此时不会触发 PFC 升压。

    我们在 MOSFET 和电感器参数中进行了过多的修改、甚至模型也进行了更改。 我们仍然面临同样的局面。

    请向我们提供建议或向我们提供反馈、说明需要采取的措施。

    请与我们分享电子邮件、以转发测试结果。 由于我的组织限制、我在此无法上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Kanthavel、  

    我可以尝试帮助您将 PF 提高到高于0.84、但我认为不可能达到0.97。

    除了将 X 电容降低到最小值(将 (cosθ)因子减小到1)、还必须尽可能减小 THDi (将√(1+THDi^2) 因子驱动到1)。
    800Hz 时很难获得低 THDi、使用专为160W 设计的 EVM 作为38W 的测试板时更是困难。

    我已向您发送了一封电子邮件、以便您在此论坛之外回复您的测试结果。  

    此致、
    乌尔里希