Other Parts Discussed in Thread: LM60430
在我们的一个设计中、我们考虑 使用"LM60430"实现最大输出电流为2A 的5V 至3.3V 转换。
我对选择一个开关电感器有些困惑 。
根据我们的要求、输出电流最小值为1A、TPY 1.6A、最大值为2A。
当我根据数据表计算电感器选择时、当我考虑不同的输出电流时、显示了3个不同的值、但根据计算结果显示。
我想知道如何在我们的输出负载电流范围很宽时选择合适的电感器值。
请提供有关此问题的详细信息。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
| 输入电压 | 输入电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| 输出电压 | 输出电压 | 3.234 | 3.3 | 3.366 | V |
| fsw | 1000000 | Hz | |||
| 设计输出电流 | 输出电流 | 1 | 1.6 | 2 | A |
| 纹波电流比 | k 指示器 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 开关电感器 | 输出 | 1.50989E-06 | 2.3375E-06 | 5.16078E-06 | h |
谢谢
甘尼什五世