This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430:宽输出电流的电感器选择

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361104/lm60430-inductor-selection-for-wide-output-current

器件型号:LM60430

在我们的一个设计中、我们考虑 使用"LM60430"实现最大输出电流为2A 的5V 至3.3V 转换。

我对选择一个开关电感器有些困惑 。

根据我们的要求、输出电流最小值为1A、TPY 1.6A、最大值为2A。

当我根据数据表计算电感器选择时、当我考虑不同的输出电流时、显示了3个不同的值、但根据计算结果显示。

我想知道如何在我们的输出负载电流范围很宽时选择合适的电感器值。

请提供有关此问题的详细信息。  

 

参数 最小值 典型值 最大值
输入电压 输入电压 4.75 5 5.25 V
输出电压 输出电压 3.234 3.3 3.366 V
fsw 1000000 Hz
设计输出电流 输出电流 1 1.6 2 A
纹波电流比 k 指示器 0.2 0.3 0.4
开关电感器 输出 1.50989E-06 2.3375E-06 5.16078E-06 h

谢谢

甘尼什五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    设计电感器时、需要确保其具有最坏情况下的电感器电流纹波、即满负载为2A。 电感纹波比应介于20%-40%之间。 我通常设计30%的电感器纹波比。 因此、在最大负载下、2A 时纹波将为600mA (2A * 30%)。 在1A 负载下、纹波将是1A 产生的300mA。

    我在具有30%纹波、Fsw = 1MHz 的设计中、在5V 至3.3V、负载电流为2A 时的电感值计算为4.29uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的答复。

    是的、我也使用30%的负载电流作为电感器电流、但对于您显示4.29uH 的相同情况、我的电感值显示为1.87uH。

    请告诉我您是如何抵达4.29uH 电感的。

    我对宽范围输出负载电流中的电感器选择仍不满意。

    I 计算出的1A、1.5A 和2A 负载的电感值和30%纹波电流电感值 1A Iout 的电感值为3.7uH、1.5A Iout 的电感值为2.49uH、2A Iout 的电感值为1.87uH。

    请详细说明最小负载或最大负载等应考虑的因素。

    如果根据最大负载使用了电感、那么这如何适用于最小负载?

    谢谢

    甘尼什五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、  

    我的错,我输入了错误的数字。 电感值1A、1.5A 和2A 正确。

    选择电感器时、Isat 额定值是一个需要注意的重要规格。 如果流经电感器的电流超过 Isat 额定值、电感器的电感(取决于电感器中使用的磁芯材料类型)将下降到电感器可能有非常大的电感。 因此、在选择电感器时、您希望使用最大 IOUT 电流、以便所有其他负载都将低于 Isat 额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    我了解在选择电感器器件时将遵循的电感器电流额定值。

    但在本例中、1A 输出电流为3.7uH、1.5A 输出电流为2.49uH、2A 输出电流为1.87uH。

    2A 的 Iout 最大电流是否为2AIout 计算出的电感为1.87uH 我可以使用它吗?

    或者我需要使用最坏情况下的电感吗? 1A 的示例计算出的电感为3.7uH。

    如果我选择1.87uH 和3A 额定电流、这将适用于最大电流情况、然后是最小电流情况如何满足此要求、因为计算得出的最小电流的电感为3.7uH。

    谢谢

    甘尼什五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    2A 是两路输出的最大输出电流计算出的电感是1.87uH 我能用这个吗?

    是的、可以。 由于1.87uH 不是标准电感器值、因此我建议使用2.2uH 电感器。

    或者我需要使用最坏情况的电感吗? 1A 计算得出的电感示例为3.7uH。[/引号]

    该应用的典型输出电流是多少? 您可以将3.3uH 电感器用于1A IOUT、该电感器将用于1.5A 和2A IOUT。 请记住、使用更大的电感器值意味着电感器的物理尺寸将更大、并且电感器必须满足应用的 Isat 额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、  

    如果没有其他问题、请继续并点击"Resolved"以关闭主题。 谢谢!