This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2382800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358947/ucc25600-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:UCC25600

您好!

输出不波动  

请帮助我解决该问题

VOUT (设置)=24V

Iout=27A 时

输入电压为400V

此处输出电阻为2R、输出电压降至22V    

红色:栅源电压

蓝色:漏电流

GEEN:输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我们会尽快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会检查您的电压放大器输出、看看它在做什么?  这将让您了解反馈环路是否正常工作。

    如果反馈环路运行正常且输出未处于稳压状态、则变压器匝数比可能已关闭。  

    如果环路正在工作、请找到、并且变压器匝数比正常。 此问题可能是过流投影无法调节。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这里是误差放大器的输出电压(粉色波形)

    在1欧姆负载电阻时、输出电压降至19V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    运算放大器上的输出分压器设置为将输出控制在23.3V。 如果您需要24V 输出、我可以通过调节来实现24V 输出。

    在波形中、如果输出为19V、那么电压放大器输出应该处于高电平。  即使输出未处于稳压状态、放大器输出也看起来为3.4V。  我会仔细检查您的电压放大器设置与原理图、只是为了检查它是否按预期连接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是反馈环路滤波器的

    如果我调节反馈环路、误差放大器输出会增加、但转换器输出没有变化、输出电阻为1欧姆时、转换器输出为19V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对此进行了更深入的研究。  如果 COMP 引脚为3.4V、则二极管 D15应反向偏置。  这意味着设计应在最小频率最大增益下运行。  这意味着以下任何或操作都可能是错误的。

    1.您的变压器匝数比不正确。

    2.您的 Lm 到 lr raio 不正确。

    3. RT 未正确设置您的最小频率。

    以下链接中提供了一个 Excel 设计工具、您可以使用该工具检查您的设计以查看可能需要调整的内容1..3.

    https://www.ti.com/tool/UCC25600-DESIGN-CALC

    此致、

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    借助给定的链接、我无法下载设计计算器

    没有下载选项  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉。

    以下 e2e 主题中有一个 Excel 工具副本。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259755/ucc25600-design-calc-calculation-tool-is-not-available-to-download

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已根据设计计算器中给出的值模拟此电路、但仍然未调节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用了设计工具、则设计应该正常。 仿真可能存在问题。

    查看 Lr、Lm 和 Cr 两端的电压、看看您是否期望它们是频率而非频率?

    您可能需要检查的另一件事是确保将最小编程频率设置为高于电容区域。  如果不是、您的增益可能在增加时降低。

    此致、