您好!
输出不波动
请帮助我解决该问题
VOUT (设置)=24V
Iout=27A 时
输入电压为400V
此处输出电阻为2R、输出电压降至22V
红色:栅源电压
蓝色:漏电流
GEEN:输出电压
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
输出不波动
请帮助我解决该问题
VOUT (设置)=24V
Iout=27A 时
输入电压为400V
此处输出电阻为2R、输出电压降至22V
红色:栅源电压
蓝色:漏电流
GEEN:输出电压
您好!
我对此进行了更深入的研究。 如果 COMP 引脚为3.4V、则二极管 D15应反向偏置。 这意味着设计应在最小频率最大增益下运行。 这意味着以下任何或操作都可能是错误的。
1.您的变压器匝数比不正确。
2.您的 Lm 到 lr raio 不正确。
3. RT 未正确设置您的最小频率。
以下链接中提供了一个 Excel 设计工具、您可以使用该工具检查您的设计以查看可能需要调整的内容1..3.
https://www.ti.com/tool/UCC25600-DESIGN-CALC
此致、
您好!
抱歉。
以下 e2e 主题中有一个 Excel 工具副本。
此致、