This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:哪些引脚上的 OTP 编程电压?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363847/bq76952-otp-programming-voltage-on-which-pins

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:EV2400

我使用的是 BQ Studio 1.3.124版
我可以完全访问使用 EV2400的电路板
我使用的是 BQ7695202 (具有默认的3.3V 输出和带 CRC 的 I2C、
最后一次 CRC 抖动带来了麻烦、因此 I WSN 可关闭 CRC、校准正确的电流电阻器、将 TS1和 TS3同时用作温度传感器、而且我还有 14节电池设置。

不、我的问题是我投诉了 Bat 电压。 首先、安装所有电池、太高。
接着我删除了所有电池、最低的3节电池除外。
然后我连接了一个电源、我调整该电源以提供11V 电压(介于10和12V 之间)、连接最高的电池和 V16电压(包括 VC15)、并将0V 电压连接到 VSS。 但现在它抱怨电压过低、即使在超过12V 时也是如此
实际上、这里的问题是什么?

对 OTP 进行编程后、我将连接带 Wi-Fi 的 Raspberryt Pi Pico、以便检查充电情况等。 BT 电池甚至在没有任何微控制器的情况下也应该能够工作。


RGS
S·V·科尔内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steinar:

    在这些情况下、报告的0x34 Stack Voltage 是多少? 是的、为了允许 OTP、实际上只需要 BAT 和 VC16上~11V 左右的电压。

    以下常见问题解答回答了有关 OTP 编程的一些常见问题:

    您是否已将 EV2400更新为最新固件? 这应该是 v0.32

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙