主题中讨论的其他器件:EV2400
我使用的是 BQ Studio 1.3.124版
我可以完全访问使用 EV2400的电路板
我使用的是 BQ7695202 (具有默认的3.3V 输出和带 CRC 的 I2C、
最后一次 CRC 抖动带来了麻烦、因此 I WSN 可关闭 CRC、校准正确的电流电阻器、将 TS1和 TS3同时用作温度传感器、而且我还有 14节电池设置。
不、我的问题是我投诉了 Bat 电压。 首先、安装所有电池、太高。
接着我删除了所有电池、最低的3节电池除外。
然后我连接了一个电源、我调整该电源以提供11V 电压(介于10和12V 之间)、连接最高的电池和 V16电压(包括 VC15)、并将0V 电压连接到 VSS。 但现在它抱怨电压过低、即使在超过12V 时也是如此
实际上、这里的问题是什么?
对 OTP 进行编程后、我将连接带 Wi-Fi 的 Raspberryt Pi Pico、以便检查充电情况等。 BT 电池甚至在没有任何微控制器的情况下也应该能够工作。
RGS
S·V·科尔内斯