请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ769142 如果 REGIN 和 BREG 引脚接地、那么为 BAT+和 BAT-(根据参考设计命名)供电时是否会发生短路? 因为在我的电路中、当我以0.7A 的最大限值从电源提供30V 电压时、电路会进入 CC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果 REGIN 和 BREG 引脚接地、那么为 BAT+和 BAT-(根据参考设计命名)供电时是否会发生短路? 因为在我的电路中、当我以0.7A 的最大限值从电源提供30V 电压时、电路会进入 CC