This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:REGIN 接地

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363690/bq769142-connection-of-regin-to-ground

器件型号:BQ769142

如果 REGIN 和 BREG 引脚接地、那么为 BAT+和 BAT-(根据参考设计命名)供电时是否会发生短路? 因为在我的电路中、当我以0.7A 的最大限值从电源提供30V 电压时、电路会进入 CC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gurkiratsingh、

    不、这是不可能的。 该器件上默认禁用 BREG、且 REGIN 是输入、因此、如果它们连接到 VSS、应该没有问题。

    中介绍了如何处理未使用的引脚  表16-3. 端接未使用的引脚 应用和实现部分。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙