您好,专家
我已经查看了 TPS92520的规格表、并对输出开路故障有一些疑问案例3:
我们可以在其数据表中看到该说明、但我有一些 问题、请帮助进行详细解释。
1) 在较高的输入电压下运行时,较大的栅漏电荷 会耗尽自举电容,并触发自举 UVLO 保护?什么是"较大的栅漏电荷"?
2) 2) 导致自举电容器欠压保护的原因? 是因为开路负载?
我的理解是:首先、负载开路→芯片以最短关断时间模式运行→导致 LS MOS 导通时间不足 →自举 UVLO→HS LIMT →LS LIMT→重复 LS LIMT
我的理解是否正确? 订单是否正确?
3 μ s 当低侧 MOS)时、LS MOS 是否也会立即关断?μ s
4) 如果不是针对开路负载情况、在哪些情况下会触发自举 UVLO 保护?
5 μ s)PWM 调光、 是否会 在 PWM 关闭期间触发自举 UVLO 保护?
我在论坛上也看到过其他类似的帖子、但我不明白。 请帮我再详细解释一下
谢谢!
此致