This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:24V 总线操作、容差为10%

Guru**** 2526720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362924/tps25983-24v-bus-operation-with-10-tolerance

器件型号:TPS25983

团队的成员

、 TPS25983的建议运行电压在 VIN=26V 时。 该应用具有24V+/-10%的输入总线、因此上限为26.4V。 显然、这比建议上限高400mV。 但是、参数搜索表还将此器件的"vabsmax_cont"列出为30V。 在26.4V 下运行该器件是否存在可靠性问题? 谢谢、-Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    从器件侧的可靠性来看、 由于器件仍处于绝对最大值范围内、因此无需担心。

    如果器件瞬态电压仅变为>26V、则不应出现任何问题。 如果连续工作电压大于26V,则设备的某些功能可能无法预料。 比如您的电流限制精度等。

    我希望这可以回答您的问题。 如果没有后续问题、请点击 Resolved (已解决)。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁什-

    问题是、当施加的电源为24V+10%时、26.4V 可能是连续的情况。

    显然、这超出了"推荐"范围、因此无法保证规格、或者更确切地说、客户将自行确定-这是您建议的结果吗?

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    是的、TI 仅在  建议的工作范围内对每个器件执行 ATE 测试、因此无法保证规格。 客户可以评估该器件、由于它非常接近范围限制、因此功能应该没有问题。 此外、由于这不会超出绝对最大值、因此不会对器件造成损坏。

    此致、
    阿鲁什