请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25983 团队的成员
、 TPS25983的建议运行电压在 VIN=26V 时。 该应用具有24V+/-10%的输入总线、因此上限为26.4V。 显然、这比建议上限高400mV。 但是、参数搜索表还将此器件的"vabsmax_cont"列出为30V。 在26.4V 下运行该器件是否存在可靠性问题? 谢谢、-SteveThis thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.