This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860EVM:LP5860EVM:GUI "LED 控制页"在"加载寄存器"操作后未更新

Guru**** 2516660 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860EVM, LP5862, LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362162/lp5860evm-lp5860evm-gui-led-control-page-not-updated-after-load-registers-operation

器件型号:LP5860EVM
主题中讨论的其他器件: LP5862LP5861

您好!

我今天早上收到了 LP5860EVM 板、并安装了应用程序。

在手动/交互模式下一切运行正常。

我设置了两个 LED 模式、一个用于型号 LP5861 (1x18)、一个用于型号 LP5862 (2x18)。

我把它们保存在 json 文件中,并能够在以后恢复它们。 LED 面板显示正确的图形、寄存器内容正常、但"LED 控制页"根本不反映图形。

如何检索保存的模式以便进行调整?

顺祝商祺、

菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、您好!

    您是想在 GUI 上显示图形吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    重新启动应用程序时,我必须加载寄存器两次才能唤醒 EVM:第一次加载后,IC 关闭(禁用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、您好!

    Jared 稍后会给您反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、您好!

    很抱歉这么晚才回复。

    实际上、命令正确、器件可以成功接收数据、但只有 GUI 无法显示正确的配置。 在设计该 GUI 时这只是一个 GUI 显示问题。 很抱歉给您带来不便。

    BR、Jared