Other Parts Discussed in Thread: LP5860EVM, LP5862, LP5861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5860EVM 主题中讨论的其他器件: LP5862、 LP5861
您好!
我今天早上收到了 LP5860EVM 板、并安装了应用程序。
在手动/交互模式下一切运行正常。
我设置了两个 LED 模式、一个用于型号 LP5861 (1x18)、一个用于型号 LP5862 (2x18)。
我把它们保存在 json 文件中,并能够在以后恢复它们。 LED 面板显示正确的图形、寄存器内容正常、但"LED 控制页"根本不反映图形。
如何检索保存的模式以便进行调整?
顺祝商祺、
菲利普