Other Parts Discussed in Thread: LM5036, PMP40500
主题中讨论的其他器件: PMP40500
您好!
目前、我们正在开发一种隔离式 DC-DC 转换器、其规格如下:
输入电压:16V DC 至120V DC
输出电压:13.8V
输出功率:600W
为满足此要求、我们参考 LM5036参考设计:PMP40500。
我们需要使其适应120V 工作范围。 您能否为此建议一个合适的附加电路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Senthilkumarr:
很抱歉这里的混淆。 LM5036无法处理 VIN=120V 的情况。 根据数据表、它可以高达100V。 我 在这里寻找了其他半桥拓扑 、但无法找到 VIN=120V 的拓扑。
谢谢你。