This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:此器件(LM5036)是否可以支持120V 系统? 如果是、您能否提供合适的附加电路?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036, PMP40500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363029/lm5036-can-this-part-lm5036-support-a-120v-system-if-it-does-could-you-please-suggest-suitable-additional-circuits

器件型号:LM5036
主题中讨论的其他器件: PMP40500

您好!

目前、我们正在开发一种隔离式 DC-DC 转换器、其规格如下:

输入电压:16V DC 至120V DC

输出电压:13.8V

输出功率:600W

为满足此要求、我们参考 LM5036参考设计:PMP40500。

我们需要使其适应120V 工作范围。 您能否为此建议一个合适的附加电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthilkumar:

    是的、您可以设计具有16V<VIN<120V 和13.8V 输出电压的半桥转换器。 您需要根据自己的输入和输出规格设计输出电感器、变压器、主开关和其他元件。 我建议  在此处使用设计计算器设计工具进行元件选择。 您只需要用黄色单元格输入您的输入和输出规格。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点需要注意的是、内部启动 JFET 的额定电压仅为100V。 您仍然可以在 VIN>100V 的应用中使用 LM5036、但无法利用内部启动特性。 请参阅 LM5036数据表中的第8.2.2.4节中的详细信息:

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从"SW"到"GND"的绝对最大电压为105V (请参阅数据表中的第6.1节"绝对最大额定值")。 由于半桥开关直接连接到"Vin"、因此当高侧开关接通时、120V 直接到达"SW"引脚。 请告诉我如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthilkumar:

    我明天早上会给你答复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthilkumarr:

    很抱歉这里的混淆。  LM5036无法处理 VIN=120V 的情况。 根据数据表、它可以高达100V。 我 在这里寻找了其他半桥拓扑 、但无法找到 VIN=120V 的拓扑。

    谢谢你。