This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:当使用 EN=LOW 时、I2C 可用性

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360031/tps62872-q1-i2c-availability-when-en-low

器件型号:TPS62872-Q1

大家好、

当 EN=LOW 时、是否可以通过 I2C 写入 VSET 寄存器?

如果需要、完成从 VIN 变为高电平的 POR 过程需要多长时间? I2C 函数何时可用。

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    您可以在 EN 为低电平时使用 I2C 更改输出电压。 您需要接通电源电压、通常是在您完成电源电压的斜升时间后。

    此致、

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    您是说当 V_IN 通过 V_IT+时 I2C 可用吗? 我认为应该有时间等待加电过程。

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    您必须等待器件初始化 、以便 I2C 寄存器能够读写。  

    此致、

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    感谢您提供这些信息!

    此致、

    庄司