Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51772, INA226, LM5171
主题中讨论的其他器件:、 INA226、 LM5171
您好、TI 团队、
我正在考虑将 LM5177用于我们的测试设置、即我们对回收降压转换器(我们被测器件)的功率输出感兴趣。 我们还打算在生产中使用此 IC、因此可能运行几百块此类电路板。
降压转换器的输入为12V、降压转换器的输出为5V 或3.3V、尽管标称值为10-12A、但我们希望负载最大为18A。
- 是否可以将 LM5177用作电子负载来设置降压转换器上的负载电流? 如果我们打算扫描降压转换器的电源输出、理想情况下由微控制器实现自动化、那么这是最合适的选择吗?
- 由于我们只需要提升电压、是否可以完全省略降压侧 MOSFET 和 HB1电路并将 Vin 直接连接到感应电阻器、或者如果未连接任何器件、LM5177是否无法正常工作? 我们是否需要在这方面连接 SW1?
感谢您的澄清!
此致、
卡里姆
PS:刚刚看到了 LM51772、但它在任何地方都不可用。