This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:双开关可行吗? 适合作为电子负载?

Guru**** 2533110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51772, INA226, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361389/lm5177-2-switch-possible-suitable-as-electronic-load

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件:INA226LM5171

您好、TI 团队、

我正在考虑将 LM5177用于我们的测试设置、即我们对回收降压转换器(我们被测器件)的功率输出感兴趣。  我们还打算在生产中使用此 IC、因此可能运行几百块此类电路板。

降压转换器的输入为12V、降压转换器的输出为5V 或3.3V、尽管标称值为10-12A、但我们希望负载最大为18A。

  1. 是否可以将 LM5177用作电子负载来设置降压转换器上的负载电流? 如果我们打算扫描降压转换器的电源输出、理想情况下由微控制器实现自动化、那么这是最合适的选择吗?
  2. 由于我们只需要提升电压、是否可以完全省略降压侧 MOSFET 和 HB1电路并将 Vin 直接连接到感应电阻器、或者如果未连接任何器件、LM5177是否无法正常工作? 我们是否需要在这方面连接 SW1?

感谢您的澄清!

此致、

卡里姆

PS:刚刚看到了 LM51772、但它在任何地方都不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karim、您好!

    1.我的理解是否正确、您希望通过扫描 LM5177的输入电流来扫描降压转换器的输出电流? 您能准确说明您想使用什么吗?

    2. LM5177需要降压侧在启动时正常运行、因为输出电容器已放电、并且在进入降压/升压和升压模式之前需要充电、所以它始终首先在降压模式下工作。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    谢谢你这么多的快速回复!! 非常有见地且乐于助人。

    1. 是的、没错。 我们希望建立一个试验场,我们的产品将在生产后进行试验。 根据测试场景、我们希望对降压稳压器施加更高的负载、为了在同时测试数百个器件的情况下 更长时间节省能量、我们希望恢复电能。 由于我们的降压转换器很"笨"、可以考虑独立的转换器、我们只能通过"扫描 LM5177的输入电流"来仿真负载、正如您所说的那样。 我希望这是有道理的
    2. 哦、感谢您的深入了解! 这个想法是将 LM5177输出连接到降压转换器的输入(以闭合环路)、这意味着 LM5177的输出电容器将被预充电。 作为一项预防措施、可以从外部 MCU 手动控制 LM5177的 EN 引脚、该外部 MCU 也可以为 LM5177设置所需的输入电流。 通过降压半桥节省原本不必要的顶部 MOSFET、可简化 BOM 成本并减少损耗。

    我希望这是合理的。 我很乐意看到这项工作!

    此致、

    卡里姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karim、您好!

    让我尝试理解你想要做什么。 它看起来非常具体。

    要使 LM5177用作负载、它需要负载本身。 如果输出端没有负载、它将不会消耗电流。 因此、要增大 LM5177的输入电流、您需要增大 LM5177上的负载、例如通过保持电阻恒定并增大输出电压、可以增大功率。

    如果现在将 LM5177输出连接到降压转换器、电压会升高、但这意味着降压转换器上的输入电流会降低、因此 LM5177上的负载会降低。

    因此、我不明白这应该是如何工作的。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我感到惊讶的是, 我们想要做的 是如此罕见,我非常感谢你的帮助。  在我的应用中,我们希望创建老化装置,并节省电力成本以及必要的冷却,这是一个在电源生产的所有地方都采用的过程,或者我们认为...

    由于降压转换器充当 LM5177的负载、并且鉴于  能量只会从系统中损失的固有物理性质、 在给定稳态条件下、LM5177输出端的最大功率(以瓦特为单位)将始终小于其输入端的潜在负载。 在没有外部电源的情况下、能量周期最终会衰减。 因此、我要专门搜索 LM5177、因为如果我理解正确、它允许 CC 操作、而输出电压跟随负载。

    我的想法是将 LM5177的输出连接到降压转换器的输入。 在 LM5177上设置所需的电流、然后将 LM5177所需的输出电压设置为略高于外部电源电压(在本例中为12.1V)。 LM5177永远不会达到此电压并会调节其输出与外部负载电压匹配、但会提供设定电流。

    也许这个简单的文件草图有助于理解我的 gibberish。 (我们还需要测量输入功率和输出功率、P 用于电流表和电压表、我们对另一个出色的 TI 器件 INA226有经验...)

    一个趣闻轶事(无需阅读): 在我之前的工作中,我们使用了 E&A 的 ​​再生直流电子负载将被测器件的输出转换回市电电压。 受测器件本身使用直流输入运行、因此我们有第二个 实验室电源从电源提供直流电源。 由于实验室的电源和 再生直流电子负载都连接到同一个输入功率、我们只需要提供电网的损耗、就能 在远超过电网容量的负载下对系统进行长时间测试。 在本例中、使用隔离和/或返回交流电是不经济且不必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karim、您好!

    好的、我想我明白您想要做什么。 只要您命令 LM5177的电压高于实验室工作台的电压、它就可能有效。它应该会随电流加载降压转换器并驱动循环。 前提是实验室工作台交付相关损耗。

    由于我从未在实验室中对其进行过测试、因此我无法判断它是否会在现实中起作用。

    对于 LM5177的降压侧晶体管、我怀疑在此配置下能否将其移除、但我将与负责的工程师讨论。

    请在下周开始之前给我回复。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!! 您的回复可能会为我们省去一次迭代。 祝你度过一个愉快的周末! 随后将关闭螺纹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karim、您好!

    谢谢大家、我们也度过了一个美好的周末。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karim、您好!

    您可以查看 LM5171。 我认为这可能会简化您的设计 、因为您需要恒定电流控制。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karim、您好!

    我向设计人员核实了是否可以移除这种情况下的降压开关、他希望顶部开关短路和底部开关保持断开状态应该可行。

    由于实验室中没有人检查过此情况、因此我建议将这些开关按应有的方式放置在布局中、但应短接顶部的开关并使底部的开关保持打开状态。 (尽量缩短、如果需要、可以轻松切割)

    仍需要器件上的所有组件。

    使用 LM5171的想法也可行。 因为这个在一个方向上只是一个升压、而在另一个方向上是您不需要的降压。

    此致、
    布里吉特