我们有一个应用使用 LMS1585AIS-3.3/NOPB 为一些敏感电路供电。 下面是原理图。
(i)目前我们在输入和输出电压引脚上都使用陶瓷电容器。 这些电容器是否需要进行任何更改?
(ii)此 IC 的测量纹波是什么? 我们要求3.3V 输出时的最大纹波小于30mV。 为实现这一目标、是否需要进行任何更改?

| LMS1585AIS-3.3/NOPB |
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们有一个应用使用 LMS1585AIS-3.3/NOPB 为一些敏感电路供电。 下面是原理图。
(i)目前我们在输入和输出电压引脚上都使用陶瓷电容器。 这些电容器是否需要进行任何更改?
(ii)此 IC 的测量纹波是什么? 我们要求3.3V 输出时的最大纹波小于30mV。 为实现这一目标、是否需要进行任何更改?

| LMS1585AIS-3.3/NOPB |
谢谢
您好、Nadini:
"纹波"通常用作包罗万象的项、其中包括噪声、由 PSRR 衰减的输入电源纹波以及负载/线路瞬变的过冲/下冲。 我不是这个术语的粉丝,因为(也许你现在看到)它不清楚什么是"纹波",如果这是唯一的要求。
噪声规格仅在10Hz 至10kHz 的范围内、甚至不是标准10Hz 至100kHz 的范围、所以肯定会有比噪声规格中列出的 VOUT 更多的噪声。 这是在使用这些老旧的传统器件时存在的一个主要缺点、这些器件的额定规格较差-除了 EC 规格之外、数据表中基本上没有任何数据、所有这些规格都只在特定条件下提供。 话虽如此、我高度怀疑仅仅是噪声就会有超过30mV 的纹波。 它最多更接近几个 mVrms。 假定对"纹波"的要求也包括负载/线路瞬态、那么噪声可能是您最不担心的问题、因为这些旧器件通常没有很好的瞬态性能、而且即使是许多现代器件在包含瞬态时也难以满足0.9%的容差。
您能帮助我了解此次咨询的背景吗? 如果此设计已经投入生产、那么我想知道为什么现在要查看这些要求、因为在我看来、由于此器件的定义如此之差、在设计阶段应该已经有关于此器件的很多问题。
此致、
尼克