This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1585A:电容器和纹波

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362417/lms1585a-capacitor-and-ripple

器件型号:LMS1585A

我们有一个应用使用 LMS1585AIS-3.3/NOPB 为一些敏感电路供电。 下面是原理图。

(i)目前我们在输入和输出电压引脚上都使用陶瓷电容器。 这些电容器是否需要进行任何更改?

(ii)此 IC 的测量纹波是什么? 我们要求3.3V 输出时的最大纹波小于30mV。  为实现这一目标、是否需要进行任何更改?

LMS1585AIS-3.3/NOPB

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandini:

    该器件是一款旧版器件、我们的文档和数据表也非常有限。 它很不可能满足0.9%的严格要求(我猜您的意思是包括瞬态)。 我建议采用 TPS7A57 、因为它肯定可以满足您的要求、您可以将 MLCC 用于 CIN 和 COUT。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    由于这是一个生产设计、我们无法迁移到新的器件。

    在数据表第5页电气特性中、RMS 输出噪声计算为 VOUT 的0.003%。 对于3.3V、该值将为0.099mV。 这是否可被视为最大噪声/纹波?

    如果不是、您可以分享如何计算该 IC 的最大纹波?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadini:

    "纹波"通常用作包罗万象的项、其中包括噪声、由 PSRR 衰减的输入电源纹波以及负载/线路瞬变的过冲/下冲。 我不是这个术语的粉丝,因为(也许你现在看到)它不清楚什么是"纹波",如果这是唯一的要求。  

    噪声规格仅在10Hz 至10kHz 的范围内、甚至不是标准10Hz 至100kHz 的范围、所以肯定会有比噪声规格中列出的 VOUT 更多的噪声。 这是在使用这些老旧的传统器件时存在的一个主要缺点、这些器件的额定规格较差-除了 EC 规格之外、数据表中基本上没有任何数据、所有这些规格都只在特定条件下提供。 话虽如此、我高度怀疑仅仅是噪声就会有超过30mV 的纹波。 它最多更接近几个 mVrms。 假定对"纹波"的要求也包括负载/线路瞬态、那么噪声可能是您最不担心的问题、因为这些旧器件通常没有很好的瞬态性能、而且即使是许多现代器件在包含瞬态时也难以满足0.9%的容差。  

    您能帮助我了解此次咨询的背景吗? 如果此设计已经投入生产、那么我想知道为什么现在要查看这些要求、因为在我看来、由于此器件的定义如此之差、在设计阶段应该已经有关于此器件的很多问题。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的详尽解释。 我们已经在进行试点生产、最近调试了在此阶段出现的一些问题、并确保 作为调试工作的一部分、电压电源满足灌电流要求。 遗憾的是、我不知道前一支团队是如何选择该器件的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandini:

    明白了。 我怎么能帮你呢? 我们没有适合此器件引脚排列的 EVM、但我可能能够在我们拥有的 EVM 上做一些工作。 我不确定除了进行一些负载瞬态之外可以提供多少帮助、但我想它们可能只是表明器件不能满足30mV 的容差、包括瞬态。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的支持。 我们将只测量我们的电路实现方案以及我们安装的额外电容器。 我将关闭该主题。

    此致、

    南迪尼