This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5146-Q1, LM5146, LM25145, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363498/lm5146-q1-lm5146-q1

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5146LM25145、LM5145、 CSD18563Q5A

请查看 LM5146-Q1降压控制器的原理图、此电路是按照 LM5146-Q1设计计算器工具设计的。

我为12V 设计考虑的参数是

最小输入电压- 16V

Vintyp-24V

最大输入电压-36V

输出电压-12V

Fsw-400kHz

输出电流9A

在原理图中选择的电感器值6.8 μ H

此外、还请根据给定的输入查看补偿设计输入值。

交叉频率为56KHz、相位裕度为62度。

请查看原理图并告知我们您的评论。

我有一个配套的设计计算器工具、可以根据以下 inputse2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、您好!

    此设计与 LM5146 EVM 非常相似、即12V/8A/400kHz。 您能否检查12VDC 下3个22uF 输出电容器的有效电容是多少-这对于环路补偿非常重要。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些评论:

    1. 4.7uH 适合降压电感器(它提供36%的纹波电流、这是一个良好的工作点)。
    2. 快速启动中输入的50uF 的 COUT 可能较高(例如、12VDC 时22uF/25V 电容器小于10uF)。 检查 Murata simshift 工具或等效工具。
    3. 可考虑使用60V FET、例如 CSD18563Q5A。 请看一下 LM25145 (42V 版本的 LM5146)或 LM5145/-Q1 (75V 版本)、以及这些数据表中的适用电路示例。
    4. 控制器的 NC 引脚可以连接到 GND 以获得更好的散热。
    5. 上面的原理图中未显示、但建议在 ILIM 到 GND 之间使用一个低值电容器(这是为了防止 ILIM 上出现负电压)。
    6. 原理图中的 L004连接到 SW 引脚、后者不正确(应该连接到 FET)。

    此致、

    时间