请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5146、 LM25145、LM5145、 CSD18563Q5A

请查看 LM5146-Q1降压控制器的原理图、此电路是按照 LM5146-Q1设计计算器工具设计的。
我为12V 设计考虑的参数是
最小输入电压- 16V
Vintyp-24V
最大输入电压-36V
输出电压-12V
Fsw-400kHz
输出电流9A
在原理图中选择的电感器值6.8 μ H
此外、还请根据给定的输入查看补偿设计输入值。


交叉频率为56KHz、相位裕度为62度。
请查看原理图并告知我们您的评论。
我有一个配套的设计计算器工具、可以根据以下 inputse2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1.xlsm