This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:LMG1205集成自举二极管压降

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1025-Q1, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357755/lmg1205-lmg1205-integrated-bootstrap-diode-voltage-drop

器件型号:LMG1025-Q1
主题中讨论的其他器件: LMG1205

您好,

LMG1025-Q1@内部自举二极管压降设计(0.53 μ V 1mA (25 ℃)、这将防止自举电容器电压充电过高(5V-0.53V=4.47V)、从而可能导致开关晶体管无法完全打开。 选择具有高压降的二极管有哪些优势?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您向 TI 提出问题。

    LMG1025-Q1是一个低侧驱动器、因此没有自举二极管。 您是否指的 LMG1205是一款半桥 GaN 驱动器?

    如果您指的是 LMG1205半桥驱动器、则0.53V 低于我们的非 GaN 半桥驱动器、而您指的4.47V 远高于大多数 GaN FET 阈值。 是否有 GaN FET 特别说明上升阈值较高而这引起了问题?

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeno、

    您还有其他相关问题吗?

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 William,

    有、LM1205半桥 GaN 驱动器。 客户要问的问题是、为什么内部自举二极管不使用具有较低晶体管压降的肖特基二极管、因此栅极电压较高而 GaN 导通速度更快;

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeno、

    正确、如果 HB-HS 上的电压较高、GaN FET 将更快地导通。 FET 的上升时间也取决于栅极驱动器外部的许多因素。 0.53V 是一个用于集成自举二极管的相当低的 Vf、但使用较低的 Vf 时可能会使用外部肖特基二极管。

    但是、由于 GaN 电路的自举过充电特性、这并不是一个大问题。 因为、如果出现死区时间、尽管内部二极管出现 Vf 压降、LMG1205实际上仍允许自举电容器充电至约5V。 查看与此相关的应用手册。

    在 GaN 半桥电路中实现自举过充电保护

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔