请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6521815 大家好、我 搜索 Vatics SIP 模块 I5S 系列的 PMIC。
Vatics 器件型号为 I5502S。
所需 PMIC 的输入电压为 4.9-5.1V
所需 PMIC 的输出总数为5:
最大1.05V/1.8A
最大1.2V/1.8A
最大1.8V/1.8A
最大3.3V/2A
最大1.05V/1.8A
最大1.2V/1.8A
最大1.8V/1.8A
最大3.3V/2A
最大5V/2A -对于此电源轨、我从 TPS6521815开始、例如使用它的升压输出。
但我认为这 不合适、因为它具有内部降压转换器的3.4V 上限输出、但我需要5V。
我认为应该是降压-升压型而不是升压型、您怎么看?
那么、您能提供一个具有5V 输出能力的 PMIC 解决方案吗?