This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:用于为 SIP Vatics I5S 系列供电的 PMIC

Guru**** 2381440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365137/tps6521815-pmic-for-powering-the-sip-vatics-i5s-series

器件型号:TPS6521815
 大家好、我 搜索 Vatics SIP 模块 I5S 系列的 PMIC。  
Vatics 器件型号为 I5502S。
所需 PMIC 的输入电压为 4.9-5.1V
 所需 PMIC 的输出总数为5:
最大1.05V/1.8A
最大1.2V/1.8A
最大1.8V/1.8A
最大3.3V/2A
最大5V/2A -对于此电源轨、我从 TPS6521815开始、例如使用它的升压输出。
但我认为这 不合适、因为它具有内部降压转换器的3.4V 上限输出、但我需要5V。  
我认为应该是降压-升压型而不是升压型、您怎么看?
那么、您能提供一个具有5V 输出能力的 PMIC 解决方案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Krasimir、

    2A 电源轨淘汰了 TPS65218x 系列、因为我认为任何电源轨都不能支持该额定电流、并且5V 要求也消除了我们通常推荐的一些选项。

    TPS65219  具有比您所需更多的电源轨、但 它的封装尺寸更小、为4mm x 4mm、并且价格差不多(查看1k 个器件的价格)。 唯一的问题是、它不能输出5V。 您需要为该电源轨添加一个分立式降压-升压转换器。

    下面是一个器件列表、您可以查看其中是否有任何器件符合您的需求。 我过滤掉了列表、以便尝试满足上述要求。  具有 PMIC 的分立式降压/升压可能是您在此处的最佳选择。

    为  

    此致、

    詹姆斯