This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:通过寄存器更改 VMMC 压摆率

Guru**** 2924630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364180/tps65910-change-the-vmmc-slew-rate-by-the-register

器件型号:TPS65910

您好!

我们使用 TPS65910AA1RSL (R)作为 DP83826IRHBR 的电源。


从下面的主题中可以看到、如果 VDDIO 的上升电压小于0.5ms、则会发生 ESD 保护事件、其中提到可能会消耗大电流。
DP83826I:VDDIO 和 VDDA3V3电压的斜升速度快于规定的速度

问题1:
是否可以  通过寄存器在规格(0.5V 或更高)内更改 VMMC 压摆率?
我查看 TPS65910的数据表时、似乎 VCC1、2的压摆率可以通过寄存器来更改。

问题2.
关于 Q1、如果 VMMC 压摆率不能通过寄存器更改、是否适合使用外设组件(RC 电路)采取措施?

Thnaks,

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    问题1: 我不这么认为。 该选项似乎适用于 VDD1和 VDD2、但不适用于 VMMC。 我会尝试是否可以深入研究 VMMC 的隐藏寄存器、看看这里是否有器件、但我不认为有。

    问题2. 这可能是更改压摆率的最佳方法。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

    好的、我明白。 但以确认一下、您能否检查是否有影子寄存器?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我将尝试是否可以深入研究 VMMC 的隐藏寄存器,看看这里是否存在某些内容,但我不相信是否存在。

    我查看了一些其他文档、但找不到任何支持此替代方法的内容。

    谢谢。
    字段