请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2493 大家好、
在我客户电路板上意外向 VCC 引脚施加-1V 电压。 他们知道这违反了 ABS 最大值。 但他们无法避免它。 设备在进行测试时未损坏。 如果违反 VCC 上的-0.3V 绝对最大值、会 发生什么问题?

此致、
太棒了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在我客户电路板上意外向 VCC 引脚施加-1V 电压。 他们知道这违反了 ABS 最大值。 但他们无法避免它。 设备在进行测试时未损坏。 如果违反 VCC 上的-0.3V 绝对最大值、会 发生什么问题?

此致、
太棒了