主题中讨论的其他器件:BQ24171、TPS61376、 BQ40Z50、BQ34110、
大家好!
我们正在设计 具有备用电池的医疗产品。 在这方面、我们需要支持来为我们的应用选择合适的电池充电器 IC 和电量监测计。
下面我提到了电池组和直流适配器的规格:
电池组:
电池化学: LiFePO4
-电池组方法: 4S2P 电池配置
-额定电压:12.8V
充电电压:14.6V
-放电截止电压:10V
-电池组具有内部 PCM 电路
我们使用 Meanwell GSM90B15-P1M 15V@6A、90W 医疗级电源适配器为设备供电并为12.8V 电池充电。
下面附上了系统框图 供参考:

持续 电流消耗:3A (电池充电电流为2A、器件持续工作电流为1A)
当系统执行高电流操作时:5A 电流(为电池充电的2A 电流和器件的3A 高电流操作)
请帮助我选择合适的降压/升压模式 BMS IC 和电量监测计。