This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:请帮助我选择合适的降压/升压模式 BMS IC 和电量监测计。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61376, BQ34110, BQ24171, BQ40Z50, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362099/bq25798-please-help-me-to-select-a-suitable-buck-boost-mode-bms-ic-and-fuel-gauge

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ24171、TPS61376、 BQ40Z50、BQ34110、

大家好!

我们正在设计  具有备用电池的医疗产品。 在这方面、我们需要支持来为我们的应用选择合适的电池充电器 IC 和电量监测计。

下面我提到了电池组和直流适配器的规格:

电池组:

电池容量: 6000mA
电池化学: LiFePO4
-电池组方法: 4S2P 电池配置
-额定电压:12.8V
充电电压:14.6V
-放电截止电压:10V
-电池组具有内部 PCM 电路

我们使用 Meanwell GSM90B15-P1M 15V@6A、90W 医疗级电源适配器为设备供电并为12.8V 电池充电。

下面附上了系统框图 供参考:

系统负载条件:
持续 电流消耗:3A (电池充电电流为2A、器件持续工作电流为1A)
当系统执行高电流操作时:5A 电流(为电池充电的2A 电流和器件的3A 高电流操作)

请帮助我选择合适的降压/升压模式 BMS IC 和电量监测计。
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshit、

    TI 有2款电源路径充电器:

    1.直接电源路径充电器通过 FET 将输入电压直接传递到系统负载、同时通过转换器为电池充电。  当输入电压下降时、FET 开启、因此电池可以为系统供电。  系统负载永远不会通过充电器的转换器。

    NVDC 电源路径充电器在 SYS <电池稳压电压时提供最小系统电压、但随后电池电压上升至稳压电压、在您的情况下为14.6V。  系统负载会流经充电器的转换器。  当输入消失时、充电会将电池连接到系统。 充电器无法为系统提供恒定的15V 电压。   

    如果您的系统需要稳定的15V 电压、则需要一个独立的升压转换器、该转换器可与14.6V 或更低的电池提供15V 电压。

    对于充电器、我建议使用 BQ24171独立直接电源路径充电器。 对于升压转换器、我推荐使用 TPS61376。  我将向电量监测计团队转发这些数据、以便为您推荐 LiFePO4电量监测计。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshit、

    我建议将 BQ40z50用于4S 医疗应用。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    我们探索了来自 TI 产品目录的不同电源路径充电器。 从中、我们选择了用于 BMS 的 BQ25798和用于电量监测计的 BQ34110。
    我在下面附上了详细的方框图、供大家更好地理解。 该系统具有降压/升压转换器、因此可接受14.6V 输入。



    好的、我们建议大家去看之前提到的 BMS 和电量监测计、还是需要用其他的监测计呢。

    谢谢。此致、
    莱克希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    BQ34110适用于极少放电型应用。 如果您的应用需要通过电池供电、我不建议使用 BQ34110。 我建议使用 BQ40z50。

    我将把这个问题重新分配给充电器团队、以征求他们的意见。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25798应该在此配置下工作。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的答复。

    在我们的应用中、电池用作备用电源。 大多数时候、系统将由直流适配器供电。
    在这种情况下、我们能否将  BQ34110电量监测计与 BQ25798 电池充电器一起使用?

    谢谢。此致、
    莱克希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshit、

    在这种情况下、BQ34110将适合应用、它将定期施加小放电、以测量电池功率及其老化方式。

    我不确定该充电器、之前似乎推荐了 BQ24171、我会分配给充电器团队以确认 BQ25798也可以正常工作。

    谢谢。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正 Jeff 曾说 BQ25798会起作用、所以您应该会很好。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    很抱歉、我无法  准确理解您的 回复。 您能解释一下吗?   在这种情况下、BQ34110将适合应用、它将定期施加小放电、以测量电池功率及其老化方式。

    在将  BQ34110电量监测计用于我们的应用时存在哪些挑战?

    此外、我有一个问题。
    如果我们将来想提高电池容量、(两节电池并联组合的 i.e.increase)。 我们可以使用上述电池充电器和电量监测计吗?
    如数据表中所述、这两种配置均可配置为高达4s 的组合。 4S 组合可以使用这款电池充电器和电量监测计实现多少个并联组合?


    谢谢。此致、
    莱克希特




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshit、

    该器件应该适合您的应用、但需要根据负载和使用的电池配置监测计。

    本文档的第7页简要介绍了器件的工作原理- bq34110技术参考手册(修订版 A)(TI.com)

    关于您的其他问题、我只能为电量监测计发言。

    是的、需要针对新容量正确配置监测计。

    该电量监测计的最大容量为32000mAh。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我有一个问题。
    将来、如果我们要提高电池容量、(两节电池并联组合、可访问 i.e.increase)。 我们可以使用 BQ25798电池充电器吗?
    如数据表中所述、它最多可以配置为4s 组合。 使用4S 组合、我们可以使用这款电池充电器实现多少个并联组合?


    谢谢。此致、
    莱克希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshit、

    并联组合仅受充电电流和充电时间的限制。  充电器有一个安全定时器。 如果在高容量并联电芯完全充电前计时器到期、主机将必须复位安全计时器。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您在选择合适的电量计时所提供的说明和指导。

    谢谢。此致、
    莱克希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们可以为安全计时器设置的最长持续时间是多少?

    谢谢。此致、
    莱克希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshit、

    5、8、12和24小时是可选选项。

    此致、

    杰夫